结果:找到"电源开环增益 电源环路频响曲线 PSM LOTO示波器",相关内容1000条
  • LOTO示波器_从零开始手把手测电源开环增益/电源环路频响曲线/PSM
  • 我们之前有篇文章从理论到实践演示了如何测量电源环路的开环增益曲线,不过偏重于理论和原理,没有很多细节的展现,所以这片文章从另外的角度,从零基础开始,手把手一步一步演示如果进行实操测试。之前的那篇文章的链接为:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666/我们先拿到一个电源板,如下图所示,我们买来一块很小很简单的电源模块,它和大多数电源系统一样,都是一个负反馈的闭环系统,方便演示的同时又很有代表性。我们通过芯片型号查到了这个电源的典型应用原理图,这个电路基本上就是按照这个原理图制作的,如下所示:下一步...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 PSM LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-10-25 10:28:00
  • LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线
  • LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线模块的输入输出端口,在电路分析上,一般简单表征为电阻来进行计算和分析。但多数情况下,这些端口并不是纯电阻的特性,更精确一些,它可能是电阻电容以及电感的组合,表现为非线性。我们称之为阻抗,比如输入阻抗,输出阻抗。随着通过的信号的频率变化,阻抗也会响应的变化。大厂出的一些成品,比如芯片,或者模块,一般会提供给客户所需要的阻抗频响曲线,我们通过查看产品数据手册就可以找到。大多数情况下,模块是工程师自己设计搭建的,是没有现成的阻抗频响曲线的,这时候如果要验证设计的品质,我们就需要测试端口的阻抗曲线做参考和决策。LOTO示波器总结众多的测试经验和考虑各种需求,最近推...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO,阻抗,线 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-05-19 10:30:00
  • LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
  • 我们在之前有文章介绍过LOTO示波器+信号源扫频测电源环路增益稳定性的方法和过程,可以参考演示视频如下:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b或者阅读对应的文章:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666有LOTO客户在阅读了文章的基础上实测了自己的电源板,提供了宝贵的实战经验,让我们得以对之前的文章和实践有的新的认识和提高。所以感谢这位客户提供的资料和经验,我们得以推出本文对之前的文章做一些补充...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO分析客户实测 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-04-07 14:55:00
  • ​LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性
  • 一般我们用的电源系统/控制系统或者信号处理系统都可以简单理解成负反馈控制系统。最典型的,运放组成的信号放大电路就是这样的系统。本文以最简单的运放信号放大电路为例,演示如何使用LOTO示波器测量控制系统的开环增益频响曲线,以及演示电源的环路响应稳定性测试。我们之前用普通的测试输入输出信号的方法,也就是在系统输入端加入扫频的激励信号,在系统输出端测量输出信号,实测过运放电路的频响曲线,视频链接为:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b这种方法可以直观看到整个扫频范围内的系统闭环增益表现,但是有两...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO 实测 线 应稳定性 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-09-20 11:22:00
  • ​loto仪器_如何模拟输出凸轮轴和曲轴波形_用任意波形信号源SIG852?
  • 在汽车传感器的波形检测应用中,有时候需要模拟各种汽车传感器的输出信号,用来驱动和监测对应的执行机构或者电路是否正常,这其中,曲轴和凸轮轴传感器的输出波形比较典型,我们根据一位客户的需求,简要的看下如何使用LOTO的任意波形信号发生器SIG852来编辑实现这两个信号。我们用实测的标准的凸轮轴信号盘和曲轴信号盘的传感器波形图片作为参考,如下图所示:蓝色波形是曲轴信号盘的波形,我们通过实物图能看到,一圈是60个齿,其中会缺两个齿,蓝色的波形里,每个脉冲对应一个小齿,宽一点的那个就是缺的两个齿。曲轴每分钟是720转,所以我们能轻松算出来,一秒钟是12转,每转60个齿的脉冲的话,相当于曲轴信号是12*...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 任意形信号 SIG852 ​loto LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 10:58:00
  • LOTO实践【干货】4红外传感意想不到的干扰osc802
  • 上次写过的一个项目,主要是掉落物监测的功能由于现场安装的距离改变而造成波形幅值变小,不得不现场采用电压比较器搞定了。这次还是同样的板子,不过是在不同调试现场解决不同的问题。客户反馈的现象是在在室内设备可以很好的实现基于红外传感的掉落物监测,但是安装在靠近室外戒者室外的设备白天就会失灵如上图所示,根据客户反馈第一时间验证了下,左图和右图在不同的日光环境下做了情景复现。E为红外发射,R为红外接收,使用LOTOinstruments的USB示波器OSC802迚行波形检查。确实左右两图的不同光线下,测出来的红外传感的波形有很大不同上图中,A代表日光(室外戒者靠近室外)对红外接收传感器的照射,B代表发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,测试,信号 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-08 15:20:00
  • Loto实践干货(3)测量CAN总线通讯数据
  • 最近在做运动控制卡的项目,调试样机的过程中,需要验证CAN总线通讯功能的正确性。以前只限于理论上认识CAN总线,使用的CANbus的通讯卡也是有上位机例程,基本上简单地配置上位机软件就可以正常工作了。这次调试需要深入测试CAN接口的通讯过程,正好把之前的对CAN的认识再复习深化一下。之所以采用CAN总线,是因为它只需要两根双绞线就可以连接多个通讯节点,并且可以传输相对远的距离,在工业现场抗干扰能力也很强。下图是我按照CAN总线的要求做的一条双绞线,黄色和绿色分别是CAN_High线和CAN_Low线。要求绞距20mm,不绞合的距离不超过50mm。规定的双绞线传输距离与CAN总线的传输速率的关...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,信号。测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-03 17:13:00
  • LOTO实践【干货】2-电压比较器的快速应用
  • 话不多说先上图:最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下:在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的:幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,测试,,信号 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-01 17:44:00
  • 开关电源设计从入门到精通!资料下载
  • 本文从开关电源设计的一般考虑、拓扑实际选择、元件的选择、仪器使用指南、磁元件设计、开关电源的闭环设计、辅助电路和监控电路设计、效率与散热设计、实际EMI控制、反激变换器基本设计等方面进行了深入浅出的讲解。下载地址:开关电源设计,从入门到精通.pdf(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途)
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-12-08 10:39:00
  • [原创]【连载之一】电源的七十二种化身
  • 本文pdf版下载电源的七十二种化身.pdf...序言...电源领域种类繁杂,各种电源有不同的特点、不同的适用场景。本文为系列的第一篇,面向硬件工程师日常工作,介绍常见的各种电源方案,给出各方案的主体框架,并对其优缺点、适用场合做出详细说明。本文的目标是,依据本文,能够为硬件电路选择一个电源的总体方案,并且能在讨论中讲出其中的要点。作者多年前从单片机领域转入电源领域,现任职于南京亨乾电子,从事板载式电源模块研发。本文好像是软文但是全是干货啊的写作受到公司的邀请和大力支持。...正文...在单片机、嵌入式领域最常用到的场景,是从AC220V市电获取能用于电子电路的低压直流电,如5V、12V等。我...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 线 发帖人:风过琴弦 发帖时间:2017-11-12 22:19:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: